This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:ADS1158;电路验证请求

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, OPA365, LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897688/ads1158-ads1158-request-for-circuit-verification

器件型号:ADS1158
主题中讨论的其他器件:REF5025、 OPA365、 LM1117、 REF5040

我已经为生物医疗应用(大学项目)设计了一个电路。 ADC 输入将为+OR-1V。 请验证电路是否有任何错误。

即 Raspberry PI 4

*微控制器的 DVDD

* avss、AVDD 由连接到2.5V 电压稳压器的3.7伏锂离子电池提供、(+2.5、-2.5)

*使用 REF5025的 Vref +2.048、-2.048。

* 1V 差分输入

原理图  drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhyanandhan、

    有关您的原理图的几个注意事项:

    1. 我会在 U5 (OPA365)的引脚4和引脚1之间添加一个电阻器、否则该差分输入/差分输出级可能无法正常运行。 ADS1158的数据表中的图55显示了这一点。 如果您不需要增益、我假设您还可以在缓冲器配置中使用这些放大器
    2. 我不太清楚您尝试使用 LM1117做什么、因此我将留给您来确保电路正常运行。 只要输出是干净的+/-2.5V 电源、ADS1158就可以了
    3. 许多其他用户在调整原理图中所示晶体的驱动电路时遇到了困难-您可以在 e2e 中搜索有关此主题的许多文章。 如果您能够在系统中使用时钟振荡器、这将是更好的选择。 您似乎已通过 JP1和 CLK 头为其提供了配置
    4. 我认为您在这里展示的 VREF 电路不会提供很好的性能。 我建议改用 REF5040、将 REF5040上的 GND 引脚和 ADS1158上的 REFN 连接到 AVSS (-2.5V)、并为 REF5040上的 VIN 提供2.5V 电压。然后、您可以将 REF5040的输出直接连接到 ADS1158上的 REFP。 这将为您提供+/-2.048V VREF 电压的更好路径

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议!

    由于我不需要增益、我已移除电阻器并按照建议将其短接。

    该2.2nF 电容器在 ADCINP 和 ADCINN 上的作用是什么? (电路原理图中的 C1、如图所示。 55英寸)。

    2.我要将两节不同的电池连接到这些 LM1117。 因此、我想将其中一个 LM1117的+2.5连接到另一个 LM1117的接地端、并将该点作为参考、我可以使用+/-2.5V 为 ADC 供电。

    3、是的、我看到了这些论坛。 在许多情况下、晶体没有启动、这就是我在晶体故障时为连接外部时钟做出规定的原因。

    4.我已更改 REF5025和使用 ref5040反相2.048V 的电路。 由于我的输入将介于+/- 1V 之间、而模拟电源为+/-2.5V、因此 Vrefn 为-2.5V、Vrefp 为1.596V 将是可以接受的。  

    如果电路有任何其他问题,请对我执行 ping 操作,如果可能,建议我采用某种连接时钟的方法:)。

    请参阅更正后的原理图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhyanandhan、

    该电容器与相邻电阻器一起创建一个低通滤波器、以帮助滤除噪声。

    ADC 只需要一个差分基准电压、每个引脚上的绝对电压是多少并不重要(假设它们在建议的运行限值内)。 因此、您将根据 ADS1158的满量程范围(+/-1.06*4.096)测量差分信号(+/-1V)。

    请注意、在给定+/-2.5电源范围的情况下、您将无法在此配置中实际测量4.096V 输入、因为模拟输入上的绝对电压限制为 AVDD+0.1V。 但这对于您的应用来说无关紧要。

    布莱恩