This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:ADS1018-Q1:

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1, ADS1018, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/886945/ads1018-q1-ads1018-q1

器件型号:ADS1018-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1018ADS1118

您好,

我们在设计中使用 ADS1018-Q1通过 SPI 进行模数通信。
我们将+/-0.512V 设置为内部基准、我们的5V 电源具有100mV 纹波电压能力。
除此之外、我们还在电源电压下添加了0.1uF MLCC 电容器(如数据表中所述)+ 1uF MLCC 电容器。  

需要知道100mV 纹波电压和会对通信和功能产生什么影响
还需要知道应该采取哪些预防措施来避免不确定的噪声问题。

此致、
Siddharth Sangam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、


    我没有任何有关 ADS1018电源抑制的特定信息或特性数据。 特性的任何变化都可能取决于纹波的频率以及幅度、您已经说过、这大约是100mV。

    我认为对通信没有任何影响、但我希望 ADS1118提供 ADS1018所依据的电源抑制。 对于该器件、偏移电源抑制为0.2LSB/V 这一数值非常小、尤其是考虑到 ADS1118是16位器件、而 ADS1018是12位器件。 此外、即使电源稳定、并且您将测量具有此纹波作为共模信号的输入、也会很小、因为共模抑制比介于90dB 至105dB 之间、具体取决于 FSR 设置。 即使在50Hz 和60Hz 条件下、CMRR 也通常为105dB。

    我引述的许多数字来自直流测量、因此它们可能与频率更高的纹波不同。 如果您担心纹波的影响、那么我会为电源添加一个 LDO、或者在 EVM 或您自己的电路平台上进行测试。


    吴约瑟