This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45 -直流性能

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/886619/adc32rf45-adc32rf45---dc-performance

器件型号:ADC32RF45

您好!

您能否为 ADC32RF45芯片提供 DNL 和 INL 参数? 我在数据表中找不到它们。

此致、

科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    ADC32RF45不 适用于直流应用。 因此不会对其进行 DNL 和 INL 测量。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息、这是我在浏览数据表后的第一种感受、但我从未听说过 ADC 不适合直流应用、因此我不确定要做什么。 您能给我一些关于该 ADC 为何不适合直流应用的信息吗?

    此致、

    科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    ADC32RF45中的每个 ADC 通道在内部交错四次。 四个 ADC 内核的直流失调电压随温度和时间的推移而变化。 因此、尽管有内部数字偏移校正器、但 ADC 的直流性能较差。

    此致、

    Vijay