This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8920B:TINA 的 ADS8920B 收敛问题。

Guru**** 2798215 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8920B, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897294/ads8920b-ads8920b-convergence-issues-with-tina

器件型号:ADS8920B
主题中讨论的其他器件: ADS8900B

我一直在尝试仿真一个电路、该电路接受低电平和高电平光电二极管电流、并使用 ADS8920B 对其进行数字化。  随附是我使用的原理图。  当 ADC 不在电路中时工作正常、当 ADC 重新插入仿真时、它在3mA 输入端出现收敛问题。  是否知道为什么我无法使用输入电流为3mA 的 ADC 进行良好的内联仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TIA_5F00_through_5F00_ADC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布到网络上的 ADS8900B 模型是一个非常全面的模型、涵盖了许多数据表规格。 不幸的是,这意味着该模型很复杂,有时还存在收敛问题。 如果支持驱动器电路复杂、情况尤其如此。 在您的情况下,基于复杂性,它不会收敛,我对此并不感到惊讶。 在这些情况下、我建议使用简化模型。 我可以为您提供帮助。 在这方面、我有几个问题/意见、我想在开始之前提出。

    1. SAR ADC 仿真的主要目标通常是确保驱动器放大器在采集周期结束时稳定下来。 《驱动 SAR 视频》中详细介绍了这种类型的仿真。 如果我创建一个简化模型、这就是模型所能做的一切。 您是否需要此类型的模型?您将使用什么采样率。
    2. 用于其他类型的分析(即噪声、带宽、稳定性)。 我建议在不使用 ADC 的情况下使用您的电路。 您可以计算电路的总噪声、以包括电压基准和 ADC 噪声的影响。 请参阅 ADC+Amp+基准噪声计算视频

    请告诉我您是否需要此类模型、如果需要、我将在下周晚些时候发送给您。 我将确认它收敛。

     

    但愿这对您有所帮助。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的背景和有用提示。  我通常  在没有 ADC 的情况下运行仿真、而更是为了加快分析速度。  不过、我 想将 ADC 集成到完整的仿真中、以便对正在发生的情况进行完整的端到端视图(即使不够全面)、因此、如果 您可以提供 第1条所述的简化模型、那将会很好。  我以 1MSPS 运行。  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我进入了您的最后一个阶段、并使用它来驱动简化的 ADC 模型。  我注意到您使用 EVM 电路来驱动 ADC (这是一个经过验证的电路、是一个不错的选择)。  我没有包含您的所有电路、因为它不会收敛(没有 ADC)。  您能否仔细检查电路的其余部分并查看您是否可以使其进行仿真?  我可以在这里提供帮助、但我想看看它、正如您提到的、它在没有 ADC 的情况下收敛了。  在任何情况下、驱动器电路都能很好地稳定。  我建议将滤波电阻器从2.21欧姆增加到3欧姆、因为这看起来更稳定。  下面是指向电路的链接。  运行"Analysis>Transient Analysis"并查看"Verror"信号。  它应小于1 LSB、即76.3uV。  请注意、驱动器电路是为 ADS8900B (20位版本)设计的。  因此、您应该不会遇到稳定至16位的问题。

    e2e.ti.com/.../ADS8920b.TSC