This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8871:用作单模拟电源器件

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/886306/dac8871-using-as-single-analog-supply-device

器件型号:DAC8871

您好!

我想将 DAC8871SPW IC 用于0-15V 变化的应用。

那么、将 VSS、VREFL-F 和 VREFL-S 引脚接地至 AGND 是否正确?

VDD 连接为3.3V、VCC 和 VREFH-F、VREFH-S 短接在一起。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南日达

    是-如果您希望绕过内部检测连接功能、则此参考配置是可接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke、

    感谢您的回复。

    只需阐明:

    1.我可以使用 VSS = 0V

    2.我可以将 VREFL-F 和 VREFL-S 接地

    VCC 和 VREFH-F、VREFH-S 短接至15V。

    请告诉我这些问题中是否有任何一个是错误的。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    对于0-15V 的单极输出、您的配置是可以的。

    确保使用缓冲器驱动基准引脚。进入 VREFH 输入的电流取决于 DAC 输出电压。

    基准输入作为基准的变化负载出现。 如果基准可以拉取和灌入这些电流、则不需要缓冲器。

    有关驾驶参考的典型连接图,请参阅第16页,了解更多详细信息。

    希望这澄清了您的疑问。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    感谢您提供信息。