This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5287:LVDS 输出方面与 ADS5281的差异

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5281, ADS5287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885583/ads5287-difference-from-ads5281-in-terms-of-lvds-output

器件型号:ADS5287
主题中讨论的其他器件:ADS5281

大家好、

我的客户正在尝试更新旧平台以降低成本。

我的客户将 ADS5281更改为 ADS5287、但他担心它们之间的 LVDS 输出格式差异、以确保软件兼容性。

我知道对于 ADS5287、D10和 D11被屏蔽为0。

除此之外、ADS5287 LVDS 输出是否与 ADS5281相同?

我们是否还需要在此提及其他问题?

此致、

Itoh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh:

    内核 IP 和 LVDS 驱动器电路是相同的。  交换与接口相关的设备时没有问题。  该接口仍然是8通道串行 LVDS。  正如您提到的、10位器件中的两个 LSB 为零。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

    感谢你的帮助!

    此致、

    Itoh