This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟输入模块

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01333, TIDA-00764, TIDA-00170, ADS8688A, TIDA-010008, ADS8694, ADS8684, ADS8688, ADS125H02, MUX36D04, MUX509, UCC12040, SN6505B, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894087/analog-input-module

主题中讨论的其他器件:TIDA-01333TIDA-00764TIDA-00170ADS8688ATIDA-010008ADS8694ADS8684ADS8688ADS125H02MUX36D04MUX509UCC12040SN6505BUCC12050

你(们)好

我们正在设计符合 以下要求的模拟输入模块。

通用输入

通道4

分辨率为16位

精度为 FSR (电压)的±0.1% FSR (电流)的±0.2%

输入类型和范围

±150mV、±500mV、±1V、±5V、±10V、 0~150mV、0~500mV、

0~1V、0~5V、0~10V、

0~20mA、4~20mA、±20mA

输入阻抗> 10M Ω(电压)

隔离电压为3、000 Vrms

对于上述要求、我们参考 TIDA-01333、 TIDA-00170、 TIDA-00764设计。 这是符合我们要求的合适设计。 请推荐合适的参考设计。

谢谢

Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veera

    好的、您正在处理模拟输入模块。

    TIDA-00170可能是一个值得考虑的好参考。

    请务必使用 ADS8688A 并通过增益连接输入、以实现较低的输入范围。(±150mV、 0~150mV)

    ADS8688A 提供以下输入范围  

    ±10.24V、±5.12V、±2.56V、±1.28V、±0.64V 3说明–10.24V、5.12V、2.56V、1.28V

    输入阻抗为1M。 如果您需要更多、则必须进行缓冲、并且需要生成分离轨电源。

    有关缓冲、输入保护和分离轨电源生成的信息、请参阅 TIDA-010008。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-010008

    另请访问以下链接  

    http://www.ti.com/applications/industrial/overview.html

    您可以在工厂自动化和电网基础设施领域找到有关模拟输入模块设计的更多信息。

    祝您设计顺利。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veera、

    除了 Sreenivasa 的评论之外

    • 您对此 AI 模块是否有通道扫描时间要求? 换言之、您需要多长时间测量每个通道?
    • 是室温(25C)还是过热条件下的精度规格? 如果这是过热情况、您能否提供系统的温度范围?
    • 您的输入是全单端输入(以 GND 为基准)还是需要差动输入?

    如果您的系统只有4个通道、则我们有 ADS8684和 ADS8688。 如果您在没有外部增益的情况下需要更高的分辨率(例如±150mV)进行低压测量、还可以使用18位版本(ADS8694)

    请告知我们、以便我们确保您使用的是正确的 ADC。 谢谢!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的回复和询问。 以下是我对您的问题的回答。

    查询:您对此 AI 模块有信道扫描时间要求吗?

    响应:是、4通道的总扫描速率/采样率为10Hz、其中包括 ADC 稳定时间、通道间延迟等。

    问:您的精度规格是室温(25C)还是过热?

    响应:-25°C 至+70°C 温度范围内的精度

     查询:您的输入全部是单端输入(以 GND 为基准)还是需要差动输入?

    响应:模拟输入模块必须支持测量单端和差分输入。 也会存在共模电压。  

    请建议符合我们要求的最佳参考设计。

    注意: 在模拟模块中、也会有2通道数字输入输出。

           数字输入:  (干触点) 0:打开,1:关闭

            数字输出:  (集电极开路至30V、最大400mA 电阻负载)

             隔离电压为3、000 Vrms

           数字输出支持5kHz 脉冲输出

           支持高到低和低到高的延迟输出

    也请建议 DIO 参考设计

    谢谢  

    Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasa:

    感谢您的回答。 我们将介绍参考设计。 快速了解设计。 15V_ISO 至 R78的功能是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veera、

    感谢您提供这些附加信息。

    鉴于您的系统要求、ADS125H02将是一个很好的选择。 这是一款具有集成 PGA 的24位40kSPS Δ-Σ ADC、可提供从1/8到128的增益。 凭借这一灵活的 PGA、ADS125H02可以测量大输入(在±18V 电源下最高±15V)或极小输入(±39mV)、并且仍然能够在数据速率下保持16位分辨率。 此外、该器件无需外部电路即可提供大于1GΩ Ω 的高输入阻抗。

    我们目前还没有使用此器 件的参考设计、但您可以将 ADS125H02 EVM 作为一个良好的原理图和布局参考、尤其是如何生成高压电源。

    由于 H02仅支持1个差分输入、因此您可以在输入端使用4路差分通道多路复用器、例如 MUX36D04或 MUX509。 ADS125H02具有可控制此多路复用器的 GPIO 引脚、因此您无需从 MCU 获取额外的控制线。

    如果您对此解决方案有任何疑问、请告诉我。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veera  

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu392/tidu392.pdf

    请参阅设计指南中的规格。 电压输入是双向的、因此基准电压为-15V。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的回复和输入。 这是对您的回答和疑问的补充。

    问:您的精度规格是室温(25C)还是过热?

    响应:温度精度为室温(25°C)。 在这种情况下、您会推荐 ADS125H02还是其他任何 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您提供详细信息。 我们希望测试评估 板 TIDA-00170。 是否有售? 如果不可销售 、我们将获得制造和 PCB 组装。 请分享最新的 PCB 和制造文件吗?

    TIDA-00170设计采用 ADS8688。  我们是否可以    将 ADS8688替换为 ADS8688A以评估 ADS8688A

    我们的目标是测试 TIDA-00170设计和 ADS8688A。  

    谢谢、此致

    Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veera  

    好的、您已经将器件最终确定为 ADS8688A、很高兴帮助您最终确定器件。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00170

    我们没有可以提供的 TIDA-00170板。

    在上面的链接中、请转到设计文件部分、这些文件可用。

    一些建议

    如果您使用的是隔离式接口、我建议您使用 ISO77XX 系列器件、以帮助您优化设计和成本。 此外、还有最新系列、可提供更好的性能。

    如果您计划具有模拟输出并具有四通道、则可以考虑  

    http://www.ti.com/product/DAC8775

    祝您设计顺利。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的快速回复。  

    如您所建议、我们将使用  http://www.ti.com/tool/TIDA-00170中的 PCB 文件。   TIDA-00170中使用的 ADC 是 ADS8688。 我们能否组装 ADS8688A 来代替 ADS8688并测试 TIDA-00170 设计? 请澄清。

    我们将使用隔离式接口。 不会使用模拟输出。

    谢谢、此致

    Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veera  

    这些器件是引脚兼容的。 另请注意、如果您仅使用模拟输入、则可以将许多 AO 设置为 DNP。 这可以节省您的工作量。  

    在您稍后要进行的设计中、隔离式电源也可以更简单。 根据成本挑战、您可以使用基于 SN6505B 或 UCC12040/UCC12050。

    TI 为您的原型提供样品架支持。

    请务必在 TI.com 上订购样片、以加快原型设计速度。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veera、

    H02数据表提供了许多室温和过热条件下的规格。 通常、在室温下给出非漂移规格(偏移/增益误差/等)、而漂移规格(偏移漂移、增益误差漂移、VREF 漂移)随温度变化而提供。 除了典型规格外、这些规格中的大多数还具有最小值/最大值。

    布莱恩