This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8411:电源引脚

Guru**** 2914230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/886547/ads8411-power-supply-pins

器件型号:ADS8411

当引脚9和10连接到+5V 时、我们有很多有故障的电路板具有高输入电流
VA 引脚显然未在内部连接。
ADS8411的哪些器件由引脚9 和引脚10供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    感谢您的发帖。

    鉴于此器件的使用年限、我没有现成的信息。 我将了解是否有人可以 研究该设计。 建议的去耦电容器引脚对表示引脚9和10可用于不同的内部电路。  

    在这些引脚上观察到的电流大小是多少? 它是随采样率还是输入电压而扩展?

    此致、