This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:安装 GUI 问题

Guru**** 2914130 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885204/ads131m04evm-install-gui-issue

器件型号:ADS131M04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131M04

大家好、

我的客户希望评估 ADS131M04 EVM、但遇到 GUI 安装问题。 错误消息如下所示、是否对此问题以及如何解决此问题有任何注释。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    我不确定问题是什么、但计算机根本看不到 PHI 控制器板。 有几件事情要做并尝试。

    将电路板插入 USB 端口时、PHI 上连接旁边的 LED 是否亮起? 之后、应该有一个闪烁的 LED (也在 PHI 上)来指示它已为下一次通信做好准备。

    如果您打开设备管理器、然后使用 PHI 插入 USB 电缆、设备管理器是否刷新以显示有新的 USB 设备? 这不需要软件。 我只想看到计算机知道有一个新的 USB 设备。

    我还会尝试另一条 USB 数据线(确保它具有数据功能)。 我看到至少有一条全新的 USB 线缆根本不工作。   

    正在使用哪个版本的 Windows?

    您提供的屏幕截图表明与 PHI 板的连接不良。 这不是识别特定 EVM 板的问题。 无论如何、请仔细阅读我的评论并告诉我。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常感谢您的评论。 在告诉客户之后、我发现他使用了他同事提供的旧版本 ADS131M04 EVM、这就是新 GUI 工具无法识别它的原因。 我给他发了一个新版本的 EVM、并将跟进他的问题是否可以解决。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    感谢您关注此帖子。 如果有机会、您可以直接向我发送电子邮件、告诉我这是哪个客户? 我还想知道他们何时获得此 EVM 以及主要应用是什么。

    吴约瑟