This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1672:模拟输入单端电气特性

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897187/ads1672-analog-input-single-ended-electrical-characteristics

器件型号:ADS1672

您好!

我想知道模拟输入的单端电气特性是什么、因为数据表中仅指定了差分模式和共模的典型值。 我想知道单端要求是什么。

具体而言、在我的设计中、基准电压 Vref 为+3V、模拟电源 AVDD 为+5V。 我想知道其中一个输入(正极侧或负极侧)是否可以超过 Vref。 由于在绝对最大额定值部分中有一条规定、"模拟 I/O 至 AGND"应介于-0.3V 和 AVDD+0.3V 之间、我可以说只要电压低于 AVDD、输入就会超过 Vref、而 Vref 只是差分压降的基准。 但这只是一个猜测。 我想知道它是否正确以及它是否会影响性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PPera、

    对于 Vref = 3V 和 AVDD = 5V、您将具有以下输入范围:

    线性响应范围=±Vref。 数字输出代码线性响应的输入电压范围为±Vref。 它被标记为典型值、因为偏移、增益误差、INL 和 DNL 会导致该范围内的一些非常小的误差。 这基本上是传递函数的范围(代码= 223 Vin_dif /Vref)。 请参见下面的示例。

    共模= 2.5V:(见25页、模拟输入部分)为了测量这个器件上的信号、共模电压必须保持在2.5V 的恒定值。 这通常使用全差分放大器 FDA 来完成(请参阅图40)。 这种类型的输入称为全差分输入。 如果您不熟悉这种要求、我建议您查看 ADC 输入类型。 此外、如果您不熟悉 FDA 放大器、请查看 FDA 放大器

    绝对最大范围=-0.3V 至 AVDD+0.3V =-0.3V 至5.3V。 这是输入信号在不损坏器件的情况下可以移动的范围。 因此、在您的示例中、器件输入范围可以为0V 至5.3V、而不会损坏器件、但除非输入处于器件的线性范围(±Vref)内、并且共模为2.5V、否则无法获得有效的输出数据。

     

    示例:假设 Vref = 3V 且 Vcm = 2.5V、则进行代码转换

    Vin = 2V

    代码= 223 (2V)/(3V)= 5592405 = 0x55 54 F1

    Vin =-2V

    代码= 223 (-2V)/(3V)=-5592405 = 0xAA AB 0F

    Vin = 3V

    代码= 223 (3V)/(3V)= 8388608 =截断为8388607= 0x7F FF FF

    注意:我们实际上无法读取3V、而是读取3V–1LSB

    VIN =-3V

    代码= 223 (-3V)/(3V)=-8388608 = 0x80 00

    此计算的精度受 Vref 精度、偏移、INL 和 DNL 的影响。

    绝对最大范围=-0.3V 至 AVDD+0.3V =-0.3V 至5.3V

    我希望上述解释有所帮助。  不要犹豫、提出后续问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    感谢您的快速回答!

    我知道最好的解决方案是使用全差动 ADC 驱动器、实际上、这正是我们在其他项目中已经完成的工作、结果非常好。 这次、我的主要目标是提高长期稳定性、即减少长期输出漂移。 具体而言、我有兴趣将输出漂移保持在百万分率(PPM)以下。 在测试了许多全差动 ADC 驱动器后、我发现它们都缺少该功能。 输出在一周内漂移了数十/数百 ppm。 我成功地通过设计具有少量运算放大器的定制前端来获得规格。 借助此前端、我能够使输入处于正确的范围内。 当然、输入共模电压既不恒定也不接近于2.5V、但这不是问题:精度非常好。 现在我想增大输入范围、因为之前我没有利用整个满量程范围。 如果我利用整个满量程范围、其中一个输入(P 或 N 侧)的电压可能大于 Vref。 例如、当 Vref=3V 和 AVDD =5V 时、我可以具有以下输入:

    AIN_P = 3.6V、AIN_N = 0.8V、这意味着 Vin_DIFF =(3.6 - 0.8)= 2.8V 且 VCM = 2.2V

    因此、差分输入符合要求、因为它小于3V。 我想知道这种情况、即 Vref < AIN_P < AVDD、是不是问题、还是换句话说、如果我不得不让 AIN_P < Vref。

    此致、

    Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pietro、

    根据 您的意见、我认为您的 FDA 解决方案由于失调温度漂移而具有较差的"长期稳定性"。  大多数 FDA 型器件针对交流特性进行了优化、但直流性能不佳(即低失调电压、温漂)。  通常、术语"长期稳定性"是指器件性能随时间在固定温度下的变化。  我不会期望 FDA 的实际长期稳定性优于放大器。  不过、我看到您的观点、实际上会期望 FDA 上的漂移比大多数放大器更差。

    2.运算放大器驱动电路是改善温度漂移的好解决方案。  此外、我会确保您使用的任何电阻器都是低漂移精密电阻器。  有一些放大器拓扑可用于生成全差分输入。 请参阅 http://www.ti.com/lit/an/sbaa265/sbaa265.pdf 作为一个选项。  您的原始信号输入是差分还是单端?  最终、要满足该器件的数据表要求、您需要强制 VCM = 2.5V。  如果您不这样做、则数据表中不会介绍您的性能。  即使看起来它在您的初始实验室原型中正常工作、也不建议违反 VCM 的数据表规格。

    3. 要直接回答您的问题,输入信号可以高于 Vref。  实际上、如果您查看+3V 的满量程输入信号、Vinp = 2.5V +3V/2 = 4V、Vinn = 2.5V - 3V/2 = 1V。  要验证、Vcm =(4V+1V)/2 = 2.5V。  重点是、为了满足共模要求、输入电压需要大于 Vref。  不过、正如我之前提到的、我不会使用这些信息来得出结论、您可以按原样使用您的电路、并违反共模规格。

    4、 有许多 ADC 没有这种共模要求、并且在所谓的"真正差分"模式下工作。  也就是说、共模可从0V 变为 FSR。  您可能需要考虑更改 ADC。  请告诉我、如果您在选择具有真正差动操作的替代器件时需要帮助、请告诉我。