This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:AFE5832 ADC 问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/886128/afe5832-afe5832-adc-issue

器件型号:AFE5832

大家好、

我的客户有一个 AFE5832问题。 所有偶数通道和奇数通道输出都具有180相位延迟。

有关输出波形和寄存器配置、请参阅随附的文件。 其他寄存器为默认值。 输入频率为3.5MHz、每通道的采样频率为40MHz。 尽管奇数通道和偶数通道的采样时间点之间存在一个时钟时间差。 但我认为这不是原因。

请就此提供帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE5832。

    我们很快就会回答您的问题。

    谢谢!

    此致、