This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:具有离散数据输出模式的菊花链情况下的最大通道数

Guru**** 2394065 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1220, ADS1232, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885656/ads1278-max-of-chs-in-case-of-daisy-chain-with-discrete-data-output-mode

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADS1220ADS1232ADS1261

大家好、

我的客户考虑使用 ADS1278并提出了一些问题。

  1. 是否可以使用具有离散数据输出模式的菊花链输出12通道数据?
  2. 如果您有数据、能否在每种模式下提供 ENOB @ 32ksps/Vref=2.5V?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota Mago、

    菊花链仅适用于一条数据输出线路。  离散数据输出为每个通道使用一条 DOUT 线路。  对于12通道配置、您将拥有12条 DOUT 线路。  不过、您可以以菊花链方式连接多个 ADS1278、但通道总数受限于最大 Fsclk=Fclk。  请参阅表15;为了在单个菊花链 DOUT 线路上支持12个通道、您可以在高分辨率模式或低功耗 CLKDIV=1模式下运行。

    我使用 ADS1278EVM 在输入短接的情况下获取以下数据。  针对每种模式调整了输入 CLK、以保持32ksps 的输出数据速率。  请注意、我将提供有效分辨率、该分辨率基于满量程电压范围与输入 RMS 噪声之比。 另请注意、低速模式仅支持10.5ksps 的最大输出数据速率。

    我还将根据短路输入噪声数据估算 ENOB。  实际 ENOB 计算采用正弦波输入、其中正弦波的最大输入范围等于满量程除以2√2、还考虑了任何导致失真的非线性响应。

    如果您对如何根据输入 RMS 噪声计算有效分辨率和 ENOB 有疑问、请参阅 《模拟工程师口袋参考书》的 ADC 部分。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith San

    感谢您的回复和测量。

    我知道菊花链仅在单个 DOUT 线路上工作。

    让我选中"澄清 ENOB/Effective Resolution 的定义"。

    ADS1232和 ADS1220的数据表描述 了 ENOB = ln (FSR/RMS 噪声)/ln (2)。

    同时、ADS1261将该公式称为有效分辨率

    ADS1261:有效分辨率或无噪声分辨率= ln (FSR/en )/ ln (2)

    根据您的解释、虽然这些方程相同、但实际上"ENOB"和"有效分辨率"在技术上是不同的术语。

    方程 ln (FSR/RMS 噪声)/ln (2)应被称为"有效分辨率"、它与假设正弦输入及其失真的"ENOB"略有不同。

    这种理解是否正确?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota-San、您好!

    是的、 您的理解是正确的。  ADS1232和 ADS1220数据表应将方程式 ln (FSR/RMS 噪声)/ln (2)定义为有效分辨率。

    ENOB 是基于器件 SINAD (SNR+THD)测量的 IEEE 规范、该测量基于正弦波输入。  ADC 可接受的正弦波的最大信号电平为 FSR/2√2。  与有效分辨率计算相比、该因子以及使用正弦波输入显示的失真分量可将 ENOB 降低约2b。   

    用于 ENOB 的公式=(SINAD-1.76)/6.02。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith San

    感谢您的友好解释!

    此致、

    Shota Mago