This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20:ADS54J20EVM 无法正常工作

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20, LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897035/ads54j20-ads54j20evm-did-not-work

器件型号:ADS54J20
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMLMK04828

您好、Jim、

    当我更换平衡-非平衡变压器转换器时 EVM 不工作、电流很小。平衡-非平衡变压器后的电压和输入正常、您能给我一些检查建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    哪些不起作用?您更改了哪些平衡-非平衡变压器? TSW1400EVM 上没有平衡-非平衡变压器。 如果此问题与触发器有关、请将 TSW1400EVM 恢复到其原始配置、在 J11和 J14之间连接电缆、并使用 GUI 设置外部软件触发模式。 在使用源尝试外部触发器之前、请确保此操作有效。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

      它不是 TSW1400EVM、而是 ADS54J20、我的输入频率非常低、因此我将平衡-非平衡变压器替换为 ADT1-6T,、但当我放入信号。时、我在平衡-非平衡变压器正常后测量了输入,当我加载 LMK84048的配置文件和 ADC 时、PLL 在我在 HSDC 中捕获后会正常锁定 Pro 无波且频率不正确。ADS54J20是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    发送屏幕截图 HSDC Pro 捕获、发送您正在使用的配置文件、并通过示波器发送图片、示波器中的差分探头连接到这两个电阻器的 ADC 侧的 R2和 R5。 ADC EVM 的电流消耗是多少?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jim,

      请查看我的操作流程:

      ,ADC EVM 时为1 μ A,电流为440mA

      ,配置文件(LMK_Config_Onboard _983p04_Msps.cfg),后2 μ s、电流约为400mA

      3 μ A,TWS14J56EVM,总电流约为1A μ A,,固件总电流为2.1A μ A、仅 LED D3 亮起,

      4,输入信号为50MHz 1.5V Vpp 正弦波,查看波形附件(通过单端探针测量,我们没有 差分 探头)

      5 μ s,TWS14J56EVM 并,HSDC,I not capture the signal 查看附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    加载 LMK 文件后、需要按下电路板复位按钮、然后加载 ADC 配置文件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做到了。

    我认为 ADC EVM 的电流不正常,在此之前、我上电时 ADC 电流约为1.1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    确保 ADC EVM 的电源电流限制设置为至少3A。 使用名为"LMK_Config_Onboard _245p76_MSPS.cfg"的文件对 LMK 进行编程。 在 R32 (ADC 旁边的顶部)上放置一个差分示波器探针。 验证这些引脚上是否存在245.76Msps 时钟。 与983Msps 信号相比、这在示波器上更容易看到。 如果有时钟、我认为您损坏了部件。 如果没有时钟、我可以提供更多的故障排除建议。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,ö m

      我已?R32上的 clk 约为247.56M,、但 Vpp 仅为75mV,、因此 lmk84048是损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    检查 C65和 C73的两侧以确保正确。 差分摆幅应为2000mV。 如果您在两侧看到75mV、则可能会显示 LMK 器件损坏。

    您是否在 C91的两侧获得122.88MHz? 这是 LMK 使用的 VCXO 输出。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,ö m

     是,我检查 c65和 C73。的两侧

      此外、我还检查了 VCXO 的引脚4、输出为122.88MHz、然后 VCM 和摆幅电压为1.5v, 我在 C91的两侧测量,摆幅电压约为480mv(、测量单位为1MΩ μ s 的示波器)。

     另一个问题是、您可以告诉我为什么不使用 LMK04828?的差分时钟、而 VCXO OUTP 未输出。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    LMK 可以支持时钟 A 源的单端 CMOS 输入、而 VCXO 是单端 CMOS 输出。 该板允许使用单端或差分时钟源。 在电路板投入生产时、默认设置提供了最低相位噪声选项。   

    由于似乎 LMK 可能存在缺陷、您可以从 TI 网站申请免费样片并更换器件、或者如果您从经销商处购买、请与他们合作以获取更换件。 如果您是从 TI store 购买的、 则以下链接提供了详细信息以及用于启动退货流程的表单链接。  进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。  

    此致、

    Jim

     

    www.ti.com/.../ti-store-order.html