This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:采集时间、转换时间和放电时间

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884727/ads1115-aquisition-time-conversion-time-and-discharge-time

器件型号:ADS1115

大家好、团队成员

我正在设计一个用于配对和选择光耦合器的系统。 我在每个测试周期使用8个光耦合器、并在860sps 的连续模式下使用2个 ADS1115的单端。 稳定时间为15秒后、测量所有8个通道、在每个输入开关后等待3ms。 此模式重复10次、并对结果求平均值。 之所以选择860sps、是因为所有80次测量都必须在½秒内完成 此设置功能正常、但信号调节电路中的运算放大器会引入一些噪声、因此我打算在每个通道中添加一个具有 RC 低通滤波器的单位增益缓冲器。

由于找不到 ADS1115的 SPICE 模型、我想制作一个 ADC 输入的仿真模型、以帮助我选择最佳的运算放大器/滤波器组合、对于此工作、我需要一些信息。

 我从数据表中了解到、采样频率为250kHz、总采样时间为4微秒。 在此期间、我们将拥有采集周期、保持或转换周期以及最终的放电周期。 我想在860sps 所需的1.1ms 内重复多次此模式,然后求平均值?

我想知道的是:

采集时间  2. 转换时间  3. 放电时间  4. 之间的时序。  和  输入中电容器的值。

非常感谢您的参与

奥尔帕姆霍伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、

    ADS1115基本上是 Δ-Σ 类型的 ADC。 在这种类型的器件中、使用输入采样电容器以设定的调制器速率对输入电压进行重复采样。 之后、它需要设定的调制器周期数来获取 ADC 数据。 从外部的角度来看、输入以250kHz 的频率对电压进行采样并将其放电至设定的电压。 您可以在数据表的第16页看到基本结构。 tSAMPLE 为1/Fmod。

    每个调制器周期包含一个充电和放电。 转换在整个数据周期内完成。 对于 ADS1115、输入采样电容值取决于器件的 FSR 设置。 这会根据 FSR 设置提供等效输入阻抗。 这在第7页的电气特性表中列出。

    您需要确认这些值、但我相信、采样电容器在 最小 FSR 时大约为6pF、 在最大 FSR 时大约为0.5pF、寄生电容以及充电和放电方法会有所不同。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、感谢您的回答。 很高兴正确地放置这些电容器。

    然而,时机仍有待解决。 最重要的时间是 S1导通的时间。 这是采样电容器充电的时间、也就是我所说的采集时间。 在此期间内、输入电压需要完全稳定、最好在½LSB μ V 误差范围内。

    虽然 Δ-Σ 转换器的过采样有助于降低噪声的影响、但极短的采集时间是一项挑战、而输入中增加了 RC 滤波器也是如此。 驱动器将必须克服反冲压降以及滤波器的最小5tau、同时在大约1.5微秒内克服振铃的每种趋势。

    这就是为什么输入的可用仿真实际上取决于正确的时序、遗憾的是、数据表中找不到该时序。

    我真的希望你们能帮忙

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、


    我对此没有具体的设计信息。 但是、根据我们以前的一些时钟以及用于采样和放电的非重叠时钟结构、我可以猜到。 图27中显示的开关时序显示了250kHz 的 tSAMPLE。 这一期间为4美元。 我猜、S1和 S2的导通周期大约是最大值的一半、非重叠值减去50ns (可能大约为20ns)。 大约为1.95us。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢