Other Parts Discussed in Thread: ADS1115
大家好、团队成员
我正在设计一个用于配对和选择光耦合器的系统。 我在每个测试周期使用8个光耦合器、并在860sps 的连续模式下使用2个 ADS1115的单端。 稳定时间为15秒后、测量所有8个通道、在每个输入开关后等待3ms。 此模式重复10次、并对结果求平均值。 之所以选择860sps、是因为所有80次测量都必须在½秒内完成 此设置功能正常、但信号调节电路中的运算放大器会引入一些噪声、因此我打算在每个通道中添加一个具有 RC 低通滤波器的单位增益缓冲器。
由于找不到 ADS1115的 SPICE 模型、我想制作一个 ADC 输入的仿真模型、以帮助我选择最佳的运算放大器/滤波器组合、对于此工作、我需要一些信息。
我从数据表中了解到、采样频率为250kHz、总采样时间为4微秒。 在此期间、我们将拥有采集周期、保持或转换周期以及最终的放电周期。 我想在860sps 所需的1.1ms 内重复多次此模式,然后求平均值?
我想知道的是:
采集时间 2. 转换时间 3. 放电时间 4. 之间的时序。 和 输入中电容器的值。
非常感谢您的参与
奥尔帕姆霍伊