This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS124S08:何时应启用/禁用外部基准缓冲器?

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/886352/faq-ads124s08-when-should-i-enable-disable-the-external-reference-buffers

器件型号:ADS124S08

我使用的是单极模拟电源。  如果我在使用外部基准作为输入(例如来自 RTD 基准电阻器)的情况下进行比例式测量、是否应该为 REFxN 启用基准缓冲器?  REFxP 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不带基准缓冲器的外部基准输入约为250k Ω 输入阻抗。  使用高阻抗电压源或使用 ADS124S08的 IDAC 创建基准电压时、在禁用缓冲器的情况下、在 ADS124S08基准输入的输入路径上添加任何电阻时必须小心。  ADS124S08的默认配置是使用外部 REF0输入对。  此外、REFP 输入的默认配置在启用基准缓冲器的情况下进行配置、而 REFN 输入在禁用缓冲器的情况下进行配置。

    通常、对于这种类型的操作、模拟电源将是单极的(例如+5V 和 AGND)。  如果默认参考配置用于使用低侧基准进行 RTD 测量、则基准电阻器将连接到 AGND。  基准电阻器的一侧将连接到 REFP 输入、而电阻器的另一端将连接到 REFN 输入。  如果在基准电阻器(如应用手册 SBAA201中所示)和基准输入之间添加了基准输入滤波器、则可以观察到一个独特的情况、即在 REFN 输入滤波器电阻器上会出现明显的压降。   输入配置如下所示、相关电阻器在圆圈内显示:

    电阻器上的压降是由于禁用的 REFN 缓冲器的输入阻抗较低、并且在对基准进行采样时、测量中会出现误差。  根据电阻器的值、在测量结果中可以看到1%或更大的误差。

    ADS124S08数据表建议在连接到 AGND (AVSS)时禁用 REFN 缓冲器。  这意味着、在 REFN 连接到 AGND 的情况下、应移除滤波电阻器以消除测量误差。  如果禁用 REFP 缓冲器、REFP 输入也会发生类似的情况。

    将 REFN 输入直接连接到 AGND 是一个选项。  可同时启用 REFP 和 REFN 缓冲器的另一个选项是使用高侧基准进行测量。  ADS124S08数据表中显示了一个高侧基准示例、第10.2节对此进行了讨论、如下所示: