This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:ADS131A02

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885965/ads131a02-ads131a02

器件型号:ADS131A02

您好!

我有两个问题。您能告诉我以下问题吗?


(1) DRAY 何时以异步中断模式开始输出?
    ADC_ENA [3:0]=“1111”,唤醒命令? 还是其他人?

(2)如果 STAT_1 [4]= 1、是否需要清除寄存器(读取 STAT_P 和 STAT_N)才能开始新的转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    器件启动时、您将写入 ADC_ENA[3:0]以启用 ADC、然后发送 WAKEUP 命令。 唤醒会启动器件转换、然后/DRDY 脉冲随之发生。 这可能并不完全清楚、但它显示在数据表的初始化设置中(图106、第79页)。

    STAT_1[4]指示 F_ADCIN 为高电平。 这表明、STAT_P 或 STAT_N 中的某个值设置为高电平。 这些寄存器表示输入可能超出范围或接近输入比较器设置的阈值。 数据表(图42、第30页)显示了这些机制。 这些标志只是警告。 无需清除寄存器即可开始新的转换。

    如果您有其他问题、请将问题反馈给我们。


    吴约瑟