This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:Windows 10上的 AFE4490SPo2EVM GUI 连接问题

Guru**** 2553190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/886220/afe4490spo2evm-afe4490spo2evm-gui-connection-problem-on-windows-10

器件型号:AFE4490SPO2EVM

使用 GUI 连接到 AFE4490EVM、我在启动程序时收到通信错误。 问题与 此处描述的类似:与设备通信时出错。

我在 TI 论坛帖子中尝试了建议的解决方案、例如 这个这个。 我尝试卸载设备的驱动程序、更新它等、但没有任何效果。  一个 TI 论坛中提到、GUI 工具不支持 Windows 10、但该帖子已过期(2015)。

当我连接设备时、我的设备列表中仅显示 COM 端口。

TI GUI 工具是否仍然不支持 Win 10、或者是否由于其他问题而支持 Win 10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzad、

    Win10 OS 支持该 GUI。

    请参阅本帖子中概述的说明: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/460543/1948383#1948383

    这是经过验证的解决方案。 如果您仍然遇到任何问题、您可能未正确执行这些步骤、或者可能是与您的笔记本电脑/PC 有关的问题。

    正确更新驱动程序后、COM 端口应自动更新为新驱动程序、并应在器件管理器的 COM 端口中显示为"AFE44x0SPO2-FE EVM (COMxx)"(如用户指南中的图12所示)。

    要验证它是否是后一个问题(PC 问题)、您可能需要在另一台 PC 上进行检查。 顺便说一下、驱动程序安装需要管理员权限。