This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:错误5000:使用 GUI 编写脚本

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884703/tx7332evm-error-5000-scripting-with-gui

器件型号:TX7332EVM
主题中讨论的其他器件: TX7332

我尝试使用 GUI 来执行脚本编写、但每次都遇到此错误:

通知超时时时发生错误5000
器件 GUI.lvlib:GUI 通过 Notifier.vi:5770001:\Device GUI.lvlib:Launch Macro Recording.vi\TX73xx Device GUI.lvlib:Main.vi 等待 GUI 响应

Python 和 LabVIEW Runtime 与 GUI 一起通过安装程序进行安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我正在与我的软件团队核实此问题。

    您能否描述使您遇到此错误的操作序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    单击"Script -> Launch Window"会显示错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否检查以下步骤是否有助于解决此问题?

    1. 验证 Python v2.7是否已正确安装。 检查位置(C:\Python27)并尝试运行 Python。 (如果 未安装、请重新安装 Python v2.7版、然后重试)。
    2. 重新启动计算机并启动 GUI

    如果上述建议不起作用、请提供以下信息以帮助我们进一步调试。

    1. 让我们知道是否设置了 python 环境变量(开始>>控制面板>>系统和安全>>高级系统设置>>单击高级选项卡下的环境变量)并检查所需变量是否存在于用户变量/系统变量下。 请参阅以下图片。
    2. 让我们知道您的计算机中安装了哪个版本的 Microsoft .NET Framework (所需的版本是.NET Framework v3.5)。 (开始>>控制面板>>添加/删除程序>>搜索.NET Framework)
    3. 您是否遇到过任何弹出窗口?
      1. “Python 路径已添加到环境变量中。 重新启动应用程序以使用脚本”或
      2. “未检测到 Python 2.7。 请安装 Python 2.7以使用脚本”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Python 2.7正常工作。 无论如何重新安装不能解决问题。 Python 2.7、LabVIEW Runtime 和.NET Framework (4.0和3.5)都已安装、并且 Python 文件夹已添加到系统路径中。

    “未检测到 Python 2.7。 请安装 Python 2.7以使用脚本"安装64位 Python 2.7时显示。 我在切换到32位后没有看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请在下面查找我的答案:

    1. TX7332 EVM GUI 是32位应用、需要32位 Python v2.7才能执行脚本功能。
    2. 我想检查您是否卸载了64位 Python 应用程序、然后安装了32位 Python。 否则、系统注册表将不会更新、从而阻止 GUI 应用程序启动 Python 宏。
    3. 您可以通过完全卸载32位和64位 Python 并重新安装32位 Python v2.7来解决此问题。
    4. 如果您需要任何其他应用程序使用64位 Python、则可以将其安装在任何其他目录(而不是 C:\Python27)中。  

    此致、

    DP