This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5689:描述输出电流波形

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898036/dac5689-describe-output-current-waveform

器件型号:DAC5689

我仍然看不到我所期望的输出波形。  如果我在有符号整数模式下将满量程三角波驱动到通道 A 数字端口、请从 IOUTA-1和 IOUTA2引脚中绘制生成的波形。  

输入波形=>如果(向上)开始

DA[15:0]= DA[14:0]+1;

结束、否则开始

DA[15:0]= DA[14:0]-1;

结束

如果(DA[14:0]=7FFF])开始

向上= 0;

DA[15]=DA[15:0];

结束  

如果(DA[14:0]=0000])开始

向上= 1;

DA[15]=~DA[15:0];

结束

输出 IOUTA-1 =>

输出 IOUTA2 =>

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    您要构建的波形是从0到32k 深度的标准斜坡波形。 在直流耦合情况下、您将直接看到 DAC 的斜坡输出。 数据表中描述了传递函数。

    但是、如果您使用 EVM 测试斜坡模式、您可能会注意到直流信号可能不会稳定。 这是因为 DAC 输出默认为变压器耦合。 这是带通响应、并非全部通过。 您可以将 DAC 输出修改为直接通过电阻器端接进行直流耦合。  

    -Kang