This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:ADS126xEVM-PDK LabVIEW 中的测量方法

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885516/ads1262evm-pdk-measurement-method-in-labview-of-ads126xevm-pdk

器件型号:ADS1262EVM-PDK

你好。

我使用 ADS126xEVM-PDK 和 MMB0通过 LabVIEW 记录了数据。

记录了图中所示的32位数据。

请告诉我数据格式规格、因为您要将测量数据转换为数值。

 

Kunihiko H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kunihiko-San、

    有符号32位代码可以乘以 LSB 大小来确定测得的输入电压。

    LSB 大小可通过满量程范围/代码数计算得出。
    对于 ADS1262、满量程范围(即 FSR)为2 * Vref / PGA。
    代码总数为2^32。

    因此、对于 Vref = 2.5V 且 PGA = 1V/V、LSB 大小为5V/4、294、967、296  个代码= 1.164 nV/代码
    然后乘以0xCFFE2A70 (即 -805,426,576 (十进制)* 1.164nV/代码= -0.937V

    您可以使用以下 Excel 计算器来帮助进行此计算:
    http://www.ti.com/tool/ADS126X-CALC-TOOL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Christopher Hall 先生。

     

    感谢你的答复。

    我并不完全理解、但当我使用我教授的方法计算它时、我能够将它转换为正确的电压波形。

    非常感谢您的帮助。

    非常感谢。

     

    Kunihiko H.