This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:ADC12DJ3200EVM JMODE16、用于大型采集腿部的 HSDC 设置?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897660/tsw14j57evm-adc12dj3200evm-jmode16-hsdc-settings-for-large-capture-legnths

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200EVM

您好!

我想从 JMODE16中运行的 TSW14J57EVM/ADC12DJ3200EVM 中捕获~80、000、000个样本、并将其转储到二进制文件中以供进一步分析。 我无法从 HSDC 获得可靠的样本转储。  

当我将 HSDC 的捕捉选项中的"#Samples (per channel)"设置为高于默认 65536时、软件会减慢速度、有时会返回明显不正确的值。

在某些采集中、采样值恰好是时间的某个部分的0、在一个情况 下、采集深度和分析窗口为252144、样本在25%的时间内看起来正确、在75%的时间内为0、周期约为65536个样本。 在其他情况下、部分输入信号似乎重复多次。 我已经尝试重新启动计算机并对评估板进行电源循环。

我成功从 TSW14J57EVM/ADC12DJ3200EVM 中提取的最大采集数据是 655360样本。

JMODE16中的 TSW14J57EVM/ADC12DJ3200EVM 能否支持80e6样片的采集深度? 如果不是、 支持的最大捕获深度是多少?

采样深度为655360的"Capture"按钮启动捕捉后几分钟、HSDC 没有响应是否正常?  

HSDC 是否存在导致样片未按订单退货或跳过的已知问题? (PYTHON API 看起来只能与 HSDC GUI 配合使用、因此我不应该期望有任何不同的行为?)

谢谢!

-Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    TSW14J57EVM 最多可采集和存储1G 16位数据样本。 由于在 jmode16中、您基本上会查看 ADC 两个通道中的复杂数据、因此您  将获得4个通道的输出数据、每个通道都是这样、这意味着 您的1G 总存储样本被分成4 个通道。  因此、每个通道的最大采样大小为 250m 16位数据采样。

    请使用 "TSW14J57RevE_16L_Xcvr_ADCDDRDACBRAM"到、您应该能够捕获250m 个样本。 在加载 ADC 的 ini 文件时 、您可以通过转至 Instruments 选项-> Download Firmware (下载固件)、然后在文件夹中选择固件名称来手动加载固件。 请参见下面的两张图片。

    固件加载后 、固件名称将显示为接口类型、如 HSDCpro GUI 右下角所示。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手动下载 TSW14J57RevE_16L_Xcvr_ADCDDRDACBRAM 固件后、接口类型字段为空、但现在似乎可以捕获样本。

    谢谢!