This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:多通道顺序读取 ADS124S08

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1261EVM, ADS124S08EVM, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885912/ads124s08evm-multi-channel-sequential-read-ads124s08

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他部件:ADS124S08ADS1261EVMADS1261

各位专家:

我们是否有办法在环路中连续读取4个桥式传感器、ADS124S08是一个传感器?

是否有一个预先存在的脚本或示例代码允许这样做?

感谢您的任何帮助!

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    ADS124S08EVM 未设置为将多个桥式传感器用作输入。  EVM 旨在显示各种不同类型的传感器输入、除了用于电桥测量的单个输入外、还包括热电偶、RTD、电压和电流测量。  因此、需要对 EVM 进行一些硬件修改、以实现4桥式传感器的连接。  ADS124S08EVM 未针对这许多桥式传感器进行设置、但器件本身当然可以完成任务。  ADS1261EVM 可能更适合将4个桥式传感器连接到 EVM。

    就进行测量的脚本而言、可以开发此脚本、但遗憾的是、它无法在连续循环中运行、因此必须在测量每个桥后捕获结果。  ADS1261EVM 也是如此。

    器件登录页面上提供了 ADS124S08和 ADS1261的示例代码、但该代码是通用代码、不包含单独进行四次测量的过程。  在主轮询环路中、您需要为每个输入设置添加多路复用器更改。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的快速回应! 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    如果这是 TI 内部项目、请给我打电话或直接给我发送电子邮件以获得更多帮助。

    此致、

    Bob B