This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:光电探测器中的偏置电压信息

Guru**** 2952480 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897763/afe4490-information-of-bias-voltage-in-photodetector

器件型号:AFE4490

您好!

下面是 我们的三星电子客户提出的问题。

我们需要确认 AFE4490脉动式血氧计光电检测器中的偏置电压信息。

我们购买了您的 AFE4490脉动式血氧计产品。
我们能否知道 AFE4490脉动式血氧计运行期间光电探测器的实际偏置电压?

因为、可以通过阴极和阳极之间的偏置来更改光电探测器性能。

提前感谢您的参与。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在 PRF 的有效持续时间内、AFE 将光电二极管零偏置为0.9V。

    请在正向偏置、反向偏置和零偏置运行期间检查光电二极管的性能。