This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210MB-EVM:计算辛滤波器和积分器的 ENOB 位

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885806/amc1210mb-evm-calculation-of-enob-bits-of-sincfilter-and-integrator

器件型号:AMC1210MB-EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1210

您好!

我在我的系统中使用 AMC1210 EVM 器件。  我想计算总器件的 ENOB 以及总采样时间。 您能不能就此为我提供指导。

您能帮我计算辛滤波器输出的 ENOB 和积分器输出的 ENOB 吗? 我认为总 ENOB 是 sinc3filter+ENOB IF 积分器的 ENOB。 正确吗?

我已经了解到、fsinc3滤波器频率=ftag器 频率/SOSR 和 fintegrer=fsinc3/IOSR 值。 正确吗?

比如、ENOB 还有任何公式吗?

谢谢你

此致、

Bhargav Prethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    请参阅 AMC1210数据表的"旋转变压器应用"部分。  

    ENOB = ENOB_Sincfilter + ENOB_Integrator

    其中 IOSR = 4^ENOB_Integrator & ENOB_Sincfilter 可在图15中看到。  

    如本节所述、请记住 、解调函数允许积分器对载波信号的完整整流周期求和。 当选择 IOSR = 16时、积分器将对数字滤波器的16个样本求和。 解调会导致 ENOB 损耗约为0.5LSB。