This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9110EVM-PDK:申请 PDK 信息。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9110, TMS320C28346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885580/ads9110evm-pdk-request-pdk-information

器件型号:ADS9110EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS9110TMS320C28346

Hellow。

Kang 先生韩国系统工程师。

我请求有关 PDK 的信息。(电路、固件、用户指南、TEC..)

如果您无法共享信息,请推荐使用 TI MCU 之一。(ESPI)

我期待你的答复。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南和快速入门指南可通过以下链接找到。  用户指南包含 EVM 的原理图。  该软件位于网页底部。  我们不提供有关此 EVM 固件的任何详细信息、因为它旨在适应许多 EVM、不用作示例代码。  任何具有和 SPI 接口的微控制器都可以与该器件配合使用、但请注意查看最大时钟频率、因为 ADS9110可以在高采样率下运行。

    https://www.ti.com/tool/ADS9110EVM-PDK

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang 先生、您好!

    ADS9110EVM-PDK 用户指南中包含原理图、电路板布局图和物料清单。

    我们没有任何可共享的 EVM 固件。  您可以使用具有单个 MISO 输入的标准 SPI 端口以2MSPS 的最大速率传输数据、只要该端口支持至少60MHz 的串行时钟频率。 但是、许多通用 MCU 只能将数据传输到存储器并在稍后处理。  当您不需要实时连续流式传输数据和处理结果时、这种方法非常有用。

    如果您需要持续流式传输和处理数据、则可能需要 DSP 或 FPGA。  TI 的许多 C2000 MCU 和应用处理器还支持 McBSP 串行接口、该接口可配置为所需的确切字长、对于 ADS9110、为20b。  TMS320C28346是实时 MCU 的一个示例、它具有支持 ADS9110全速所需的串行时钟速度和串行接口。

    此致、

    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用