This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS129x 系列,IIO 框架驱动程序和 Linux 下的测试软件

Guru**** 2895570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885784/ads1298-ads129x-family-driver-for-iio-framework-and-test-software-under-linux

器件型号:ADS1298

尊敬的 E2E TI 团队

在 Linux 中发现用于 IIO 框架的 ADS120S8驱动程序以实现更好的速度采集后、我们想为所有具有菊花链功能的 ADS129x 系列获取完全正常工作/经过测试的驱动程序...

请,TI 可以发布此信息,并使用任何测试软件发布它,用于速度、记录和所有设置寄存器.....

等待您的支持和回复。

此致

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    我们没有为这些器件发布 Linux 软件的计划。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    感谢您的发帖。

    我们目前提供的所有源代码均可在 ADS1298ECG-PDK 产品页面上找到。 我们不会开发任何定制的 Linux 驱动程序。

    此致、