This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:添加外设 RC 滤波器

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885545/ads1298-adding-peripheral-rc-filters

器件型号:ADS1298

我已经能够使用 ADS1298、并且能够获得数据、但我正在收集大量的噪声。  我想在每个通道中添加一个带通滤波器。  当我添加一个大约220Hz 的低通 RC 滤波器时、我能够获得数据、但是当我运行一个大约10Hz 的高通 RC 滤波器时、我不会注意到任何信号、而只会注意到噪声。  我尝试使用 RLD、但我的成功有限。   

1)对于使用 ADS1298实现 RC 滤波器、我是否应该了解一些内容?  

2)我应该尝试使用 RC 滤波器、还是应该了解其他一些用于清除信号的方法?

非常感谢、

Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    很高兴再次听到您的声音。  

    EMG/ECG/EEG 信号的移动相对较慢、因此我不建议在前端模拟域上使用高通滤波器来清理此噪声。  我建议在后端使用数字滤波来清理它。 输入端 RC 滤波器的主要用途是抗混叠、或将来自"折叠"的高频信号保留回采样频段。