This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:将 ADS1292R 配置为 EMG 采集

Guru**** 2797125 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885820/ads1292r-configure-ads1292r-for-emg-acquisition

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292

您好!

我将 ADS1292R 用于 EMG 采集。 我有几个问题:

1、如何配置1kHz 采样频率的寄存器设置?  

配置1:
ads1292_Reg_Write (ADS1292_REG_CONFIG1、0b00000011);  
此设置是否正确?  
2.如何在 ADS1292r 中关闭导联脱落检测和呼吸模式?
谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikishore、您好!

    感谢您的发帖。

    1. 是的。
    2. ADS1292R 数据表中详细讨论了这些特性。

    如需更多示例和说明、我们在 E2E 的 ADS129x 常见问题解答页面上提供了多个有用的主题。 您还可以找到详细应用手册和培训视频的链接。

    此致、