This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08060:时钟速度与放大器;数据读取

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885433/adc08060-clock-speed-data-reading

器件型号:ADC08060

数据表显示此器件的工作频率范围为20MSPS 至70MSPS。

在10MHz 的时钟速率下、是否有任何原因无法以较慢的速度运行?

输出数据是否保持恒定并且可以随时异步读取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我认为、将工作速率限制在20MSPS 的原因是为了保证数据表的性能规格。 我的意思是、该部件在转换为以稍低的时钟速率输出数据方面将以类似的方式运行、但我无法肯定。

    输出数据位(D0 - D7)与采样时钟同步、但在采样时钟的边沿和相应数据位的边沿之间有一个延迟(t_OD)。 见第17页的时序图。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能在一个基于冲头的器件中进行设计。  我也有同样的理由,但我需要一个肯定的肯定或否定的答案,这就是我提出这个问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我对 ADC08060EVM 进行了一些测试、结果如下。

    10MSPS:1MHz 输入(带通滤波器):~46dBFS SNR 和~61dBFS SFDR

    60MSPS、1MHz 输入(带通滤波器):~46dBFS SNR 和60dBFS SFDR

    此致、

    Dan