This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:有关"bin_ch_data"输入端口的问题。

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45EVM, ADC34J45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897537/tsw14j56evm-a-question-about-bin_ch_data-input-port

器件型号:TSW14J56EVM

尊敬的所有人:

您好!

我将 TSW14J56EVM 与 ADC34J45EVM 搭配使用。

我将执行一些 DSP 操作并对原始数据进行滤波。

顶层设计有一个输入端口([15:0] bin/ch_data)。 这是 ADC 实现并通过 jesd204b 传输的解码数据吗?

由于 ADC 是14位、我想知道该数据中的哪个有符号位? 第14位还是第16位?

遗憾的是、我无法成功仿真设计、但了解顶级设计中 BIM_ch_data 输入端口的真实格式对我来说非常重要。

谢谢。

费尔南多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    否、BIM_ch_data[15:0]不是 ADC 解码的数据。 在 TSW14J56EVM 固件 FW 中、当 HSDC Pro INI 文件中启用二进制通道模式(BCM)时、会为 DAC 启用 BIM_ch_data[15:0]输入端口。

     

    可以通过探测 FW 中 JESD_Rx_TOP 模块中 JESD 基本 IP 的 Jesd204_Rx_LINK_DATA 来获取 JESD 块中的 ADC 原始数据。  在线发布的 TSW14J56EVM 固件编译为8通道模式、其中的 jesd204_Rx_LINK_DATA 包含256位 JESD Rx 并行数据(每个通道32位)。

     

    目标 ADC34J45在4L 或2L 模式下运行。 HSDC pro 将根据所选的 INI 文件重新配置相应模式的 FW。

    注意:您还可以手动将 JESD 基本 IP 参数(LMFSHd)以及其他 FW 模块重新配置为目标 JMODE。

     

    请参阅 ADC34J45数据表以了解有关目标 JMODE 的更多信息、从而获取有符号 MSB 位。

     

    此致、

     

    Jim