This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8578S:AD7607之间的差异

Guru**** 2786655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885350/ads8578s-difference-between-ad7607

器件型号:ADS8578S

您好!

AD7607之间的主要区别是什么? 客户是否需要在从 AD7607更改为 ADS8578时更改软件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

    1. 引脚排列完全兼容。
    2. 规格几乎相同。
    3. 串行接口的运行方式相同。
    4. 并行接口的协议略有不同。

    底线:如果您在并行模式下使用此器件、则器件与硬件和固件完全兼容。 如果您在串行模式下使用此器件、则会有细微的固件差异。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们的营销团队提供的一些信息、这些信息介绍了同一系列中18位产品之间的差异、这可能会有所帮助。