This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:DAC70508

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895193/dac60508-dac70508

器件型号:DAC60508

你好!

我将使用 DAC60508。

我计划将1米导线从电路板上的 DAC60508连接到数据记录器。

DAC60508的文档指出、2kΩ Ω 和10nF 负载到 GND 是可能的、

那么、这种情况是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非我知道电缆电容和电阻、否则我无法对此进行评论。 我们的器件支持2K、10nF 至 GND。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此主题中有关此问题的任何更新?

    我假设您已经得到了答案、现在关闭此主题。 如果您需要更多帮助、请随时打开此主题。

    此致、

    AK