This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DATACONVERTERPRO-SW:计算1000次捕获的时域信号的平均值

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885137/dataconverterpro-sw-calculate-the-average-of-time-domain-signals-of-1000-captures

器件型号:DATACONVERTERPRO-SW
主题中讨论的其他器件:AFE5809

您好!

我购买了 TSW1400和 AFE5809、并安装 了高速数据转换器专业软件。 我打算使用这些数据来获取1000次捕获的时域数据、然后计算平均值。

我想知道是否可以使用 HSDC Pro GUI 对时域信号进行 N 次捕获的平均值? 我只注意到 FFT 数据上的这种操作、但我确实需要对大约1000个捕获的时域数据进行平均值计算。

此外、如果软件没有上述操作、是否可以提供 MATLAB 脚本或基于 LabVIEW 的程序来持续保存 HSDC Pro GUI 每次采集的时域数据?

期待您的回复、并提前感谢您!

最棒的

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qirui、

    HSDC Pro GUI 不支持时域数据采集平均值。

    您可以使用 Matlab 脚本执行此操作。 请查看 HSDC PRO 软件中的自动化 API 和文档、了解更多详细信息。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL

    此外、请注意、GUI 仅允许连续捕获、但不支持跨越多个捕获的连续时域数据。

    换句话说、在连续捕获期间、时域数据会中断。