This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6445-EP:ADS6445-EP 的动态范围

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896382/ads6445-ep-dynamic-range-of-ads6445-ep

器件型号:ADS6445-EP

您好、E2E、

在产品的数据表中、在10MHz 时 SNR 值为73.7dBFS。 假设低于10MHz 时的 SNR 值是相同的值吗? 此外、对于低于10MHz 的频段、您能否以 dBm 为单位提供产品动态范围的最大限制?

感谢您抽出宝贵的时间与合作。

此致、

Busra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bursa、

    是的、低于10MHz 的 SNR 将与数据表中指定的相同。

    我不确定、我完全理解您的第二个问题。 请详细说明一下吗?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    首先、感谢您的快速响应。 我的问题是:对于低于10MHz 的频率、乘积的动态范围的上限值是多少、以 dBm 为单位? 换言之、产品在射频输出端可处理的最大功率是多少?

    感谢你的帮助。

    此致、

    Busra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Busra、

    使用数据表中模拟输入引脚上的绝对最大额定值、这是4.2Vpp。 模拟输入电阻很高、因此我们可以使用1000欧姆的差分电阻。

    这意味着在销毁器件之前、模拟输入引脚上的功率差不能超过+3.43dBm。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的快速响应。 我对产品的输入阻抗感到困惑、我想确保。 感谢您抽出宝贵的时间 与合作。

    此致、

    Busra