This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:称重传感器 EVM 设置

Guru**** 2521930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235EVM, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885372/ads1235evm-load-cell-evm-setup

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1235

我目前有一个连接到 ADS1235EVM 的称重传感器、但无法从中收集任何读数。 我希望获得有关如何使这项工作的任何提示。

下面是硬件设置的图片:

这是寄存器的配置:

这就是我得到的结果:

我肯定会错过一些简单的东西-感谢您的任何帮助!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    查看寄存器设置和 EVM 图片、您似乎打算使用 ADS1235 EVM 的桥接驱动器通过 J5接头为负载单元供电。 如果要使用桥接驱动器为称重传感器供电或执行桥接斩波、则需要通过 Mode2寄存器启用 GPIO 引脚。 默认桥接驱动器配置使用此 EVM 上的 ACX1和 ACX2、分别是 ADS1235上 AIN2上的 GPIO2和 GPIO3。 这将要求您设置 mode2[7:6]= 11b。 然后、您需要通过 MODE3寄存器、特别是位2和位3来控制 GPIO 逻辑电平。 这将允许您更改电桥激励电压的极性。 现在、桥式驱动器的两个输入都被拉低、因此 EXC_OUT 或 EXC-_OUT 上不应有任何输出电压。 这将解释您看到的不良数据。

    如果您想绕过桥驱动器并直接为桥供电而不想使用斩波功能、可在电路板上直接从原始帖子图片中的 J5左侧访问 AVDD 和 AVSS。 但请注意、此电路板上未提供接头、因此您必须手动添加它们。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢你的详尽和简明的答复--一切都在进行中。 谢谢!