This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:G=128

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897572/ads1230-g-128

器件型号:ADS1230
主题中讨论的其他器件: ADS1232

你(们)好。

我的客户需要有关 G=128时的更多详细规格。

您能告诉我增益误差和增益漂移的最大/典型值吗?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    从旧的特性数据可以看出、128时的增益误差和增益漂移与64非常相似、因此 ADS1230数据表第3页上电气特性中显示的值适用于64和128、因为两者的 PGA 操作是相同的。  您还可以在第8页的图10中查看器件趋势。  

    请注意、PGA 本身的增益始终为64、并且在 ADC 输入端施加1或2的增益。  请参阅第10页 ADS1230数据表中的图18。  遗憾的是、ADS1230没有增益误差或增益漂移的最大规格。  如果需要保证性能、我建议客户查看 ADS1232。

    此致、

    Bob B