This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:应变仪应用

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885045/ads1263-strain-gauge-application

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件:ADS1235、

应变仪输入是否可用于推挽应用(反极性)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、  

    欢迎来到 E2E 论坛! 应变仪具有许多不同的配置、因此答案可能是。  一个简单的应变仪看起来像蛇形回路、电阻随着其弯曲而变化。  在这种情况下、电阻变化不会被视为正或负。  称重传感器由形成惠斯通电桥的应变元件组成。  其中许多负载单元可配置为将应变视为输出电压上的"推挽"。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    如果您向我提供有关您希望使用的应变仪的具体信息、我可以提供更多帮助。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用将类似于2018年 ADS1235数据表第63页所示的应用。 由于电桥将看到推挽强制电压进入 Sig +和 Sig -输入、因此从推挽式输入到拉式输入时、输入极性会发生变化。 这是否会导致 ADS1235出现问题、或者能否处理此问题?

    感谢您的意见。

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    ADS1235数据表的图84显示了惠斯通电桥配置。 这类似于负载单元、其中压缩或扩展负载单元会产生正极性或负极性的信号输出。  对于 ADS1235或 ADS1263、这不是问题。

    此致、

    Bob B