This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:ESD 额定值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897333/amc7823-esd-rating

器件型号:AMC7823
主题中讨论的其他器件:DAC8534

大家好、

你好。

我们的客户希望了解以下器件的 HBM、CDM 和 MM ESD 额定值:

AMC7823IRTAR
AMC7823IRTRG4
DAC8534IPWR


提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    我们将深入研究这一点、并在未来1-2天内为您提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    AMC7823IRTAR 和 AMC7823IRTRG4

    HBM:2000V

    CDM:500V

    本器件未通过机器模型 ESD 测试。

    DAC8534:

    HBM:4000V

    CDM:1500V

    MM:200V

    谢谢、

    Paul