This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210MB-EVM:电流分流模式下的 AMC1210时钟功能

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1210MB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885318/amc1210mb-evm-amc1210-clock-function-in-current-shunt-mode

器件型号:AMC1210MB-EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1210

您好!

我将 AMC1210评估板与 ADC 器件 ADuM7701搭配使用。 ADuM7701没有内部时钟、ADuM7701的最大时钟频率为20MHz。 AMC1210的时钟为32MHz。 根据数据表、可以对时钟进行分频并应用到调制器。

我的问题是、如果我想使用 AMC1210 评估板 时钟(16MHz) 连接到 ADuM7701、需要在评估工具中选择哪种模式? 我需要在电流分流模式下进行这些更改。

我可以在 电流分流模式下在评估工具中进行这些更改吗?

谢谢你

此致、

Bhargav Prethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    遗憾的是、AMC1210MB-EVM 上没有 CLK_DIV 功能、因此您必须提供外部时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答。

    我们在"Resolver mode"选项卡中提供了时钟分频器函数。 如果我在解析器模式下更改时钟分频器功能(例如:Clock/2、/4、/8)、它是否也能在电流分流模式下工作?

    还有一个问题,如果我选择时钟方向作为输出,那么需要使用哪种调制器模式(00、01、10、11)?

    请确认。

    谢谢你

    此致、

    Bhargav Pethalthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    PCB 上的 CPU 会重置/重新配置 AMC1210、因此如果您从解析器模式转至电流模式、CLK_DIV 选项将不会"勾选"。  您需要保持在模式00、并且可以通过 J3或 J4的引脚6或7向调制器和 AMC1210应用外部时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我理解您的说法、 并且我实际上体验了它。 如果我使用分频器功能、需要使用哪种模式、是否必须使用它?

    即使我使用时钟分频器功能、模式"00"也会工作或不工作?  或者需要使用模式"11"? 请确认。 哪种模式可提供准确的结果?

    谢谢你

    此致、

    Bhargav Prethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    正如我之前所说的、您希望保持在模式00。  使用外部时钟时、时钟分频器功能不会影响数字滤波器。  根据 AMC1210数据表的表6、您仍将处于调制器模式0。  在调制器模式3 (或模式"11")中、时钟以2倍的调制器数据速率运行、这与 您使用的器件不兼容。