Other Parts Discussed in Thread: ADS1246
您好!
为了测试 ADS1246的基本功能、我创建了一个基本设置(请参阅随附的原理图)。 为了读取数据、我使用 ESP32。 我可以成功地读取和写入 ADS1246的命令寄存器。 但/DRDY 引脚保持低电平。 因此、我猜不会有转换在进行。 我的程序设计器执行以下操作:首先执行 RESET 命令、发送 sdata 命令、写回读寄存器、传输同步命令并轮询/DRDY 以使其变为低电平。 理想情况下、现在可以读取数据(在读取和3个 NOP 之后)。 但是、由于/DRDY 引脚始终保持低电平、因此我可以设置无效值。 我测试了两个芯片、它们表现出相同的行为。
希望您能帮我分析这个问题。
此致
David