This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:ADS8638 SPI 信号终端

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885259/ads8638-ads8638-spi-signals-termination

器件型号:ADS8638

您好!

我在设计中使用的是 ADS8638。 我想知道需要在 SPI 线路中放置什么端接电阻器值、以及如何计算 SPI 线路的端接电阻器值。

在数据表中、提到了 DOUT 信号上显示的50Ω Ω 源串联端接电阻器。 在 ADS8638参考设计中、DIN、DOUT、CLK、CS 线路中提到了 μ 4.99Ω  

提前感谢

此致、

Lithesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻器的目的是提供一个已知的串联阻抗、该阻抗将与布线电容相互作用、以帮助降低器件上升/下降时间、进而减少振铃、反射和辐射发射。  并非始终计算该值、大多数设计采用10欧姆至49欧姆之间的值、但5欧姆也可能起作用。  该值不应太大、以至于当与预期的迹线电容相互作用时、信号 BW (1/(2 *π* R*C)不会对所需的通信频率产生负面干扰。