This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 ADS1261-Q1的 PT1000的原理图审阅

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261-Q1, TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884962/schematic-review-for-pt1000-using-ads1261-q1

器件型号:ADS1261-Q1
主题中讨论的其他器件: TS5A3159

我们使用 ads1261-Q1来感应 PT1000。预期温度范围为-25°c 至130°C 130°c 时的电阻为1500欧姆。

请 查看随附的原理图、让我获得宝贵的反馈。我已经按照数据表完成了计算。还有 Pls。 让我知道我的原理图中推荐的是哪种肖特基二极管。

我们将 PGA 增益设置为8。

我的电子邮件 ID 是: ravi.chawda@threemediatech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、原理图看起来不错、电源连接和去耦以及输入连接、偏置和滤波也看起来合适。   由于激励电流低至100uA、TS5A3159在工作温度范围内的最大泄漏电流可能会导致 PT1000的引线电阻抵消之间的小不匹配。 由于采用高侧基准配置、不匹配不会导致测量增益误差。  

    以下是一些有用的资源:

    RTD 测量基本指南:
    http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    具有高侧基准和两个 IDAC 电流源的三线 PT100 RTD 测量电路:
    http://www.ti.com/lit/an/sbaa310/sbaa310.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的快速回复。如果可以的话、您会觉得很好。 建议使用合适的 Sckotty 二极管。 二极管时必须考虑的参数、以便二极管不会影响 RTD 测量的工作。

    目前我正在切换 IDAC2。如果我切换任何一个模拟输入而不是电流通道来解决不匹配问题、是否可以。

    由于我们使用3线 PT1000、因此可以使用更高的励磁电流进行设计、以便仍然可以减少泄漏电流问题。

    如果您可以分享任何参考原理图、我们可以在 PT1000中使用更高的励磁电流、那将会非常好。

    我已经阅读了您共享的两个有用文档。

    谢谢、此致、

    Ravi Chawda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处的二极管选择中没有任何"秘密酱汁"、几乎任何一种都可以工作:

    1)  确保正向电压足够低、以便在最大 PT1000电阻和下不会出现 IDAC 合规性问题

    2)  反向泄漏电流足够低、不会干扰您的测量。  由于看起来您具有几伏的 AVDD 净空、因此您可以考虑使用标准二极管、因为反向泄漏电流可能更低。