This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:AFE58JD48

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896647/afe58jd28-afe58jd48

器件型号:AFE58JD28

我在数据表中找到了有关抽取因子和 JEDS_SPEED 之间关系的信息。

例如 、抽取因子较高、JESD 速度较低。

但我希望使用固定的 JESD204速度(5Gbps)、即使抽取因子将发生更改

有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您了解 TI 的 AFE!

    是的、这是可能的。 额外的0将被填充到 JESD 数据中。 关键是将 JESD 速度设置为80x、40x。 JESD 输出速率由其决定。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将根据抽取因子更改 JESD 输出数据格式。

    但数据表中没有输出数据格式示例80x、抽取因子8~15、16~63。

    请告诉我在抽取因子8到63处的输出通道数据格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、  

    AFE58JD28和48是 NDA 器件。 因此,不宜在公开论坛上讨论。 您能否通过发送数据表或问题请求  

    mysecuresoftware_medical@list.ti.com

    谢谢! 小心!