This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:如何在连续模式下暂停测量

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897133/ads114s08-how-to-pause-the-measurements-in-a-continuous-mode

器件型号:ADS114S08
主题中讨论的其他器件: ADS1260

你好。

我们将开发液体的电导计。

为了排除测量液体的极化、我们希望使用双极脉冲序列进行液体中的电流激励。

激励信号的频率范围为1...3kHz。

测量将在激励脉冲的正周期内完成。 因此测量窗口的范围是500us… 333us。

每次测量都必须与激励脉冲的正边沿同步。

考虑到 ADS114S08在4ksps 上工作的转换时间:对于第一个数据- 461us、对于序列中的下一个数据- 250us、

很明显、我们无法在333us 的测量窗口中使用单次转换模式。

那么、问题是:是否有一种方法可以启动连续转换模式、然后保持给出结果、直到下一个激励脉冲正边沿到达、从而在释放后获得250us 范围内的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    如果只使用连续转换模式、则不会与相对于激励脉冲正边沿的转换开始/停止时间同步。  如果您使用 START/SYNC 引脚或 START 命令进行同步、则您仍将获得第一个转换结果的初始延迟。

    加快速度的唯一方法是提供外部主时钟、但最大时钟频率为4.5MHz、这会将首次转换调整为419.5us、但仍然不会使您达到330us。

    在连续转换模式期间、有可能停止/启动外部时钟。  停止外部时钟将停止 ADC 的转换、重新应用时钟后、ADC 将再次开始转换。  理论上、这应该起作用、但无法知道时钟在转换周期中的停止位置以及此时累加器中可能存在什么、这可能意味着有数据会破坏转换结果。  因此我不建议采用这种方法。

    您似乎需要具有更高数据速率的器件。  也许是 ADS1260/61?

    此致、

    Bob B