主题中讨论的其他器件: SN74LVC125A、 ADS1234、 ADS1120、 ADS1220、 ADS114S08、 ADS124S08
大家好、我有一个应用设计、其中 ads1131与称重秤上的称重传感器配合使用、我想扩展该应用、并将4个称重传感器连接到4个称重传感器、 由于 ads1131没有菊花链或引脚选择,因此我正在寻找解决方案。 第一种方法是将4个 ads1131与 SPI 并联、第二种方法是使用类似的 ADC (如具有菊花链的 ads1131)重新设计卡(我建议这样做)。
非常感谢您的参与。