This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 应变仪应用

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS1263, ADS1235, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885046/strain-gauge-application

主题中讨论的其他器件:ADS1262、 ADS1263、 ADS1235、 ADS1260

 使用 ADS1263和 ADS1262之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    ADS1263与 ADS1262基本相同、只是有一个额外的24位 ADC。  根据您之前有关应变仪的问题、我猜您考虑使用的是32位 ADS1262/63。  尽管 ADC 可以解析为32位、但这并不意味着您实际上可以在测量结果中实现所有32位、因为噪声将成为一个因素。  噪声可能是外部影响以及转换噪声造成的。  对于应变或测压元件、您需要考虑稳定或无噪声的结果。  对于您的应用、您可能需要考虑 ADS1235或 ADS1260。  这两款器件都是低噪声24位 ADC、可提供良好的性能水平。

    此致、

    Bob B