This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:AFE5808A 高温下工作不稳定问题的问题

Guru**** 2523630 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884743/afe5808a-questions-for-afe5808a-working-unstable-issue-under-high-temperature

器件型号:AFE5808A

各位专家:

我们的客户正在其设计中使用 AFE5808A、发现在高环境温度条件(TA=55C)下、AFE5808A 的输出数据将变得不稳定。 即使在 ADC 测试模式下进行了检查、输出数据也会变得异常、如正常测试数据为11111_0000000、但在高温下会输出0011111_1100000。 那么、您能否帮助查看以下问题?

 我们的 AFE5808A 是否对温度敏感、如 TA=55C? 您知道高温下 ADC 输出数据错误的原因是什么?

2.我们是否有任何寄存器来指示器件输出数据或工作状态是否正常?

3.我们是否有任何寄存器来指示器件内部温度?

非常感谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、  

    很可能是 FPGA 时序问题。 它们需要在高温下重新校准 FPGA 时序。  

    请要求他们在高温下联系 FPGA 供应商、了解动态相位测量技巧。  

    AFE5808A 已在全球使用。 它支持85°C 以下的环境温度。 因此、55C 不应成为问题。  

    谢谢!