This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3243:adc3243

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885041/adc3243-adc3243

器件型号:ADC3243

ADC3243数据表中的引脚编号为18、19、22、23是否有任何更正、似乎已 交换 CLKINP、CLKINM 或 SYSREFP、SYSREFM .m  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M:

    评估板不正确。 请遵循数据表中的引脚排列。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、逻辑正负端应该与评估板中的顺序一致、否则、如果我们想保持 SYSREF 和 CLKIN 相似、我们必须对差分信号使用不同的信号层、这似乎是不可行的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M:

    是的、我同意您的意见。 我认为这就是 EVM 交换引脚的原因。

    此致、

    Dan