This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:此芯片是否适合测量数字模拟转换器的 INL 或 DNL?

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884678/ads1220-is-this-chip-suitable-to-measure-inl-or-dnl-of-digital-analog-converter

器件型号:ADS1220

尊敬的 TI 公司:

大家好、我是一名学习 CMOS 模拟电路的学生。

我已经通过 TSCM 制造开发(制造)我的10位 R-2R 内核 DAC 芯片芯片芯片。

我想测量 DAC 芯片的 INL 或 DNL、因此我将使用 ADS1220和 MSP430F5538。

但是、由于这是我第一次测量 DAC 的 INL 或 DNL、因此我无法确保该 ADS1220芯片适合测量数字模拟转换器的 INL 或 DNL。

我认为 ADS1220具有如此多的仅用于测量温度传感器的功能。

在 TI 公司中、是否有任何其他适合测量 INL 或 DNL 的器件?????

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duckhyun:

    欢迎来到 E2E 论坛!  应该考虑几个方面。  一个是 DAC 的输出范围(电压范围、假设是电压输出 DAC)和测量所需的精度水平。  对于精密器件、我们将使用3458A 校准电压表进行 INL/DNL 测量。  使用 ADC 时、您需要确保 DAC 的输出处于 ADC 的测量范围内、并校准 ADC 以考虑偏移和增益误差。  漂移也是一个考虑因素、因为基准可能漂移以及偏移。  另一个考虑因素是 ADC 的 INL/DNL。

    对于 DAC、将存在一些相对于输出电压的基准电压。  您还应考虑源的漂移。

    如果 DAC 输出在 ADC 的测量范围内、则需要确定 ADC 是否能够为您的测量提供所需的精度。  由于 DAC 为10位、因此您应该能够使用 ADS1220测量合理的直流性能、具体取决于 DAC 输出电压范围。

    关于发展援助委员会的其他资料将有助于我更具结论性。

    此致、

    Bob B